Operator CameraRgbAreaBase

Operator Library: Hardware Platform

此運算子代表 RGB Camera Link Base 配置模式下的 RGB 面陣相機與 VisualApplets 之間的影像資料介面。 此運算子需要一個型別為 CAM 的 VisualApplets 資源。 請在資源對話方塊中設定相機的資源索引。 資源索引 0 將相機對應至連接埠 A,而資源索引 1 將相機對應至連接埠 B。 請參閱 'Allocation of Device Resources' 以取得更多資訊。

在輸出連結中,必須指定可能的最大影像尺寸。 然而,實際傳輸的影像大小可能會較小,但不得超過此參數化的最大值。

適用於硬體平台
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Output Link O, 影像資料輸出

支援的 Link 格式

Link Parameter Output Link O
Bit Width 24
Arithmetic unsigned
Parallelism 2
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_IMAGE2D
Color Format VAF_COLOR
Color Flavor FL_RGB
Max. Img Width any
Max. Img Height any

參數

UseDval
Type 動態讀取/寫入參數
Default Dval_Enabled
Range {Dval_Enabled, Dval_Disabled}

透過將此參數設為 Dval_Disabled,即可支援未完全符合 Camera Link 規格的相機。 在停用模式下,會使用控制訊號 Lval 和 Fval 來解碼像素。 在啟用模式下,則會使用額外的 Dval 訊號。 一般情況下,使用者不應修改此參數!

使用範例

以下範例顯示了 CameraRgbAreaBase 運算子的使用方式: